This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:如果 MCU 在上电后挂起且没有 SPI 触发、如何复位 MCU

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440244/tcan1146-q1-how-to-reset-mcu-if-mcu-is-hang-up-after-power-on-and-no-spi-trigger

器件型号:TCAN1146-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

看门狗在上电后默认被禁用。 客户还担心上电后 MCU 是否挂起、如何复位 MCU?

这是出于 Fusa 的考虑。  

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我认为如果无法启用看门狗、TCAN1145-Q1不会复位 MCU、它们的 MCU 是否具有更高级别的内部看门狗? 上电后、如果器件在 活跃后未切换到正常或监听模式、SWE 计时器将启动、收发器将自动更改为睡眠模式并将 INH 拉至低电平、以更大限度地降低此故障对系统的功率影响。

    此致、

    Sean