This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:改进寄存器以与 EtherCAT 配合使用的措施

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440365/dp83867ir-measures-to-improve-registers-to-work-with-ethercat

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

客户尝试在 DP83867IR 上运行 EtherCAT、但无法正常通信。

所连接的寄存器的设置是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../dp83867ir_5F00_register.xlsx

您是否有任何需要注意或调整的点需要对寄存器设置进行注意或调整?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    根据寄存器日志、由于寄存器0x0001、PHY 似乎没有良好链接。

    如果可能、我可以索要关于如何使用 DP83867IR 运行 EtherCAT 设置的方框图或原理图。

    如果我的理解正确、客户以千兆位模式运行 EtherCAT-G 或 EtherCAT 并使用 DP83867?

    ——

    此致、

    Hillman Lin