This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1048AV-Q1:NXP 平台和网络上的 TCAN1048AV-Q1;

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1048AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440332/tcan1048av-q1-tcan1048av-q1-on-nxp-platform

器件型号:TCAN1048AV-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在研发一款 iMX93的平台上运行 我将尝试对进行积分 TCAN1048AV-Q1 的 CAN FD 收发器 TI . Linux 内核 v6.6.23-2.0.0。 围巾。 我需要以下方面的帮助:

1)我需要 CAN 控制器(或) CAN FD 的补丁

2) 驱动程序集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithra:

    谢谢、请注意、CAN 收发器器件在电气层面工作、并且不能由软件直接访问、您的请求与 CAN 控制器的驱动程序有关、而 CAN FD 器件则更无关。

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢您的澄清!

    我现在知道 TCAN1048AV-Q1的工作原理是电气级、我现在应该将重点放在 CAN 控制器驱动器上。 您能给我提供相应的指导吗 CAN 控制器驱动程序 iMX93 还有任何特定的配置或代码示例以便将其与 TCAN1048AV-Q1收发器集成?

    此致、

    帕维特拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithra:

    遗憾的是、我们并非 CAN 控制器专家、也不支持 CAN 控制器软件、因为收发器不需要任何软件配置。

    我进一步建议联系 CAN 控制器的供应商、获得有关其推荐驱动器的指导、谢谢。

    此致、

    Michael。