This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:将 NC 信号通过电阻器接地、适用于特定于应用的用例

Guru**** 2532850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440585/tmuxhs4412-tieing-nc-signals-to-ground-through-resisitors-for-applicaiton-specific-use-case

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

器件有7个未连接引脚(1、2、12、19、20、 40、41)、数据表指出为"保持未连接"。 在我的应用中、我希望通过100K 欧姆电阻器将这些线路偏置到接地端、从而避免出现浮动金属。 将这七个 NC 信号接地是否会导致此器件的内部功能出现故障或以任何方式影响性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    您应该能够将这些引脚接地。 我认为这不会有任何负面影响。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan