This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:功能故障

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-PODL-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440231/dp83td510e-podl-evm-function-malfunction

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们公司已购买和收到 DP83TD510E-PODL-EVM 评估套件、该套件已在收到时进行了测试。 但是、我们遇到了以下问题:

1. PD 板在全速通讯过程中会发出异常噪声、这很可能是由电感引起的。
2.当 PD 板连接到 USB 接口后、C5 (无丝印)下的 LED 呈红色亮起、设备反复重启。

请确认这是设计问题还是由其他因素引起的。

此外:
-从网站下载的 PD 板参考电路存在格式问题,未完全显示。 您能否提供完整的参考设计?
-我们注意到 PSE 板的 SCCP 参考固件在英文论坛上提供,但没有找到 PD 板的相关信息。 如果可用、您能否提供此类内容?

如果说明的任何部分不明确、请告知我们。

感谢您的帮助。

此致、
风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您提到全速率通信中的奇怪噪声时、我想请问测量点在哪里、您看到的噪声是什么类型?

    下面是我想问的一些设置问题:

    • 我想问您使用的电缆距离和电缆特征阻抗是多少?
    • 如果您在 PSE 和 PD 板之间连接公共接地、是否在通信中看到了类似的噪声行为?
    • 您当前是否在 DP83TD510上使用2.4V 点对点?

    我可以问客户在哪里看到了 PSE SCCP 的固件吗? 我相信我们没有公开分享这些信息?

    我们可以通过电子邮件继续交谈。

    ——

    此致、

    Hillman Lin