This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:模塑化合物的相对介电常数

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440097/pca9306-q1-the-relative-dielectric-constants-of-the-molding-compound

器件型号:PCA9306-Q1

工具与软件:

根据 PCN 编号20220413001.1、模压混合物已从"SID#450207"更改为"SID#R-32"。 您能否提供"SID#450207"和"SID#R-32"的相对介电常数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hosoo-San、

    这些信息不是我可以在公共论坛上分享的信息、请联系 客户支持中心(CSC) 来处理此查询。

    您可以直接访问此链接、然后单击"联系 TI 客户支持中心"

    http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support/

    此致、

    插孔