This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:如何将 LED_2配置为链路速度指示器?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440551/dp83825i-how-to-configure-led_2-as-a-link-speed-indicator

器件型号:DP83825I

工具与软件:

你好。

我在 RMII 从模式下使用 DP83825I、 我试图将 LED_2输出设置为10/100速度指示器、但有问题-它看起来像与某种滤波器/锁存器的链路活动一样工作。

根据数据表第3页:"RMII 从模式:led_2 (默认值)。 可使用寄存器配置将该引脚配置为 GPIO "不需要修改寄存器0x0302。

然后、我已经将0x0050写入寄存器0x0460 (LEDCFG_Register、具有不易理解的描述:"LED_2 Control:选择 LED_1的源")、但它没有改变该行为。 我在复位后读取的这个寄存器的值也与数据表中的值不匹配(读数:0x0515、数据表:0x10)。

我找到了 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955765/dp83825i-dp83825i-led-indication-of-led2 线程并尝试了它、也不需要任何效果。 在该线程未文档记载的寄存器0x0305中、使用了寄存器(或者它是否为拼写错误且应为0x0302?)、也存在对0x0460位的写入描述为保留。

我能否获得相关 PHY 寄存器的更准确的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我可以问一下您在 LED_2中看到的行为是什么吗?

    为了更改 LED_2功能、我们需要仔细检查两个寄存器:

    • 寄存器0x0302和0x0460。

    我们需要确保引脚2首先用作 LED_2、一直到0x0302。然后我们使用0x460来配置 LED_2功能。

    ——

    此致、

    Hillman Lin