This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:使用 GPIO 进行 CAN 终端控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17483F4, CSD87502Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437895/tcan1042-q1-can-termination-control-using-gpio

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24CSD、CSD17483F4 CSD87502Q2

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的 应用包含 CAN 接口、需要 GPIO 控制才能启用和禁用120 Ω CAN 终端。

请参阅下面分享的 TI 实现

CAN 可选终端.opj

 以此为参考、使用 GPIO 实现 CAN 终端控制、如下所示

您能否回顾一下这一实施情况并分享您的反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    我不认为 CSD 器件针对所需的120欧姆电阻正确偏置、因为栅极和漏极似乎短接在一起、并已将该线程移至 HVP-FET 团队以帮助再次确认。 另外、非常感谢您帮助推广 TI 用于 CAN 应用的 ESD2CAN24。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正如 Michael 所说、在这种实施方案中、端接电阻器在一侧始终是断开的。 通过一侧的开关(断开)连接它们就足够了。

    2.在 CAN 总线应用中、节点之间可能存在较大的接地偏移。 在这种情况下、总线电压的范围使得只使用一个 GPIO 信号就无法偏置 MOSFET 栅极。 您的应用中实际会出现哪些总线电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    我对这种类型的应用不是很熟悉。 查看 TI 参考设计文档、CSD87502Q2 FET 栅极通过电阻上拉至 VCC、并由 CSD17483F4下拉。 假定 VCC = 5V 并且每个漏极上的信号在0V 至1V 之间切换、VGS 将在介于4V 至5V 之间的范围内变化、这已经足够了、这是因为数据表中 CSD87502Q2的 Rds (on)指定值低至 VGS = 3.8V。 如果您尝试通过 GPIO 信号直接驱动 CSD87502Q2栅极、则高电平需要~5V。 否则、您将必须实施与 TI 参考设计类似的驱动方案。 CSD17483F4的栅极可直接由 GPIO 信号驱动、前提是高电平至少为1.8V。 CSD17483F4用作逆变器、需要将其纳入考量范围。 请告诉我,如果你有任何 quesitons。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    由于我尚未收到回复、因此我假设您的问题已解决、将关闭该主题。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、Clemens 和 Michael 分享了详细的评论。

    我们使用  CSD87502Q2 MOSFET 进行了仿真、它没有在使用3.3V 电平完全导通。 我们更新了控制 MOSFET 栅极的信号的电压电平、现在它在仿真中按预期打开。

    感谢支持团队!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、CSD87502Q2需要 VGS≥3.8V 才能完全导通。 这是 VGS 的最小值、其中 RDS (on)在数据表中指定并在生产中进行了测试。 当 VGS < 3.8V 时、无法保证 RDS (on)。