This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:RSTN 卡在高电平

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440940/tcan2451-q1-rstn-stuck-to-high

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

如果 RSTN 卡在高电平、此器件有什么反应? 我在数据表中找不到这一点。

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是谁是您的客户-我问的是一个问题、因为我有一个与客户在 E2E 上直接提出的问题完全相同的问题、我想看看这是否是同一个提问小组、以便我们没有针对同一个主题的多个线程。  

    如果是其他客户、请参阅以下内容:

    如果 nRST 为高电平、则当 nRST 引脚置为低电平时器件不会重新启动。  

    器件仅在器件处于重启模式时将 nRST 驱动为低电平-因此、如果下游器件在重启模式期间依赖来自该引脚的输出低电平信号、那么它们不会看到信号。  

    最终-如果 nRST 卡在高电平、则无法通过 nRST 引脚访问重新启动功能、但如果只有 nRST 引脚受到影响、大多数其他器件应该可以运行。  

    此致!

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、

    我的客户是 Conti、我不确定他们是否已在 E2E 中发布了此问题、我将与他们分享回复。

    谢谢!

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在上次回复中遗漏了详细信息、看门狗计时器可能无法正确启动、这可能导致器件状态机和模式变得不可靠。 这是因为 t_initWD 计时器在 nRST 引脚从低电平到高电平转换时启动-因此、如果器件无法控制该 FET、则可能会出现意外行为(取决于看门狗的配置方式)。  

    此致!

    Parker Dodson