This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:突发模式

Guru**** 2917760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS110DF111, DS125DF111, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439962/ds110df111-burst-mode

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111DS100BR111、DS125BR111

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

DS110DF111/DS110DF125能否用于10G PON 服务、上游需要 CDR、接收器和发送器的突发模式功能。  DS110DF111/DS110DF125锁定时间为30mS。

此致

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    DS110DF111和 DS125DF111等重定时器可能无法支持 PON 突发模式。 这是因为重定时器依赖于从传入数据中提取时钟信号来实现 CDR 锁定。 如果在数据传输期间不进行任何数据传输、重定时器就会持续丢失并重新锁定、从而导致意外锁定行为和数据丢失。

    DS125BR111和 DS100BR111等转接驱动器可以支持 PON 突发模式。 与重定时器不同、转接驱动器不包含 CDR 并且不锁定传入信号。 因此、转接驱动器可以简单地通过数据周期进行均衡、而不进行数据传输、而不会出现任何问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas:

    非常感谢您的答复和建议、非常感谢。

    我祝你度过一个美好的周末和即将到来的感恩节假期。

    此致

    Sean