This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:支持 CPHY 4 TRIO?Ω

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441389/ts3dv642-q1-support-cphy-4-trio

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

尊敬的:

我想将 TS3DV642-Q1用于 CPHY 4三元组开关。 但是、似乎只有8个数据引脚、包括 D+或 D-、而 CPHY 4三元组将使用12个引脚。

那么、我可以将 SCL、SDA、 CEC、HPD 用于 CPHY 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642-Q1是一款6差分通道或12单端通道双向多路复用器/多路信号分离器。  所有这些通道在功能上都是等效的、并提供几乎相同的电气性能。 通道可任意以任意方式按任何顺序用于差分信号和单端信号。 因此、您可以 对 CPHY 应用使用 SCL、SDA、CEC 和 HPD。

    谢谢

    David