This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:最大输入电流

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441562/tusb4041i-maximum-input-current

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

嗨、团队:

我想数据表的 P10列出了25°C 环境的输入电流、是否存在最大值?
我想知道这些信息、以便能够设计电流。
如果未测量确切的最大值、则可以预测的最大值是没有问题的。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳:

     4HS 器件的最大电流在85°C 下为3.3V 时为76mA、1.1V 时为99 mA。

     但是、当 GRSTz 为低电平时、1.1V 电源电压可以在350mA 左右变为高电平。

    好的

    Brian