This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311A:就 TPD4S311AYBFR 使用问题进行协商

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440262/tpd4s311a-consultation-on-tpd4s311aybfr-usage-issues

器件型号:TPD4S311A

工具与软件:

尊敬的团队:

客户在使用 TPD4S311AYBFR 时发现问题。 请帮助确认并回复。 谢谢!

连接图如下所示。 由于客户未在 Type-C 连接器上使用 SBU 信号、因此在与 TI 工程师确认后、它可用于通过 C_SBU1/2保护 USB2.0的 D+/-信号:

这种使用导致的当前问题是、在主机主板型号(PRIME H270-PRO)附带的 ASMedia USB 3.1接口上、器件无法使用 USB2.0 D+/-信号稳定连接、并且偶尔会有问题。

问题:
1.您能否再次帮助确认 TPD4S311AYBFR 的 C_SBU1/2引脚是否可用于保护 USB 2.0信号?
2.如果用它的话,如何解决我们遇到的不稳定连接的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VAyne、

    数据表表明、该器件的 SBU 引脚具有1GHz 的带宽(基于插入损耗系数)以及500MHz 频率下约45dB 的串扰抗扰度。

    基于这些值、 只要数据路径中没有其他开关、就可以将这些引脚用于 USB2.0信号。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck

    感谢您的答复、

    SBU 通道的传导阻抗是否指芯片图中所示的 MOSFET 传导阻抗? 如果其传导阻抗达到4~6.5 Ω、是否会导致显著的信号振幅衰减? 通道插入损耗是否与信号类型相关? 使用 SBU 型信号时、该通道的插入损耗是否较小、而使用 USB2.0信号时可能会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    是的、显示的阻抗是 SBU 路径的电阻。  该电阻以及 ESD 结构和封装的电容共同限制了开关的带宽。

    所示的图表中显示了这一点。  具有1GHz 带宽的通道(如 SBU 路径)将能够在不发生明显衰减的情况下传递 USB2.0信号。

    此致、

    卡盘