This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021A-Q1是否可用于24V 和48V 系统?

Guru**** 2481765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1, TLIN2021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441469/tlin1021a-q1-can-tlin1021a-q1-be-used-in-24v-and-48v-system

器件型号:TLIN1021A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLIN2021A-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

  我们正在评估 TLIN1021A-Q1是否可用于24V 商用车辆系统或48V 混合动力汽车?

根据数据表、Vsup 引脚的最大电压仅为45V、因此我认为它不能用于24V 和48V 系统。 你这么认为吗?

您是否有适用于24V 和48V 系统的 TI LIN 收发器推荐?

  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    你是对的。 谢谢、请参阅 TLIN2021A-Q1。  

    此致、

    Michael。