This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044ADRQ1 C 和放大器 S 和 IBEE Zwickau 测试报告

Guru**** 2481765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441408/tcan1044a-q1-tcan1044adrq1-c-s-and-ibee-zwickau-test-report

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

您能否帮助提供 C&S CAN FD 收发器一致性测试报告和 IBEE-Zwickau-CAN FD 收发器 EMC 测试报告?  

PN: TCAN1044ADRQ1。

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们提供了 EMC 报告。 但是、您可以通过区域 FAE 来协助申请吗? 也就是说 、他们可以访问 TRX SharePoint 的所有报告 、因为我们不建议在公共论坛上发布、谢谢  

    此致、

    Michael。