This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:请求获取信息。

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441397/tlin1028-q1-request-for-information

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户询问 TLIN1028-Q1。

请查看 TLIN1028-Q1的以下各项。 (请参考示例)

测试 ID

物理测试

添加了示例

端口1

2.5.1.

制造商和器件型号

PNXXYY

TLIN10285DDARQ1  

2.5.2.

支持的 LIN 版本

2.1、1.3

2.5.3.

独立收发器类型(非 ASIC)?

2.5.4.

(如果是 ASIC 类型)是否基于现有的 LIN 收发器设计、如果是、哪一种?

不适用

2.5.5.

如果收发器支持斜率控制、则设置为"正常斜率"

2.5.6.

Vbatt 的隐性状态漏电流是多少(应小于23uA)?

10uA

2.5.7.

收发器位于已接受组件列表中
(与审阅者确认、如果是、则可以忽略2.5.x 的其余部分)

2.5.8.

已将 EMC 一致性报告提供给审核人员

2.5.9.

已向审阅者提供物理层报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    谢谢、请查看以下内容。

    测试 ID

    物理测试

    添加了示例

    端口1

    2.5.1.

    制造商和器件型号

    德州仪器(TI)

    TLIN10285DDARQ1  

    2.5.2.

    支持的 LIN 版本

    2.2A

    请参见数据表

    2.5.3.

    独立收发器类型(非 ASIC)?

    2.5.4.

    (如果是 ASIC 类型)是否基于现有的 LIN 收发器设计、如果是、哪一种?

    不适用

    2.5.5.

    如果收发器支持斜率控制、则设置为"正常斜率"

    不适用

    2.5.6.

    Vbatt 的隐性状态漏电流是多少(应小于23uA)?

    20uA

    请参见数据表

    2.5.7.

    收发器位于已接受组件列表中
    (与审阅者确认、如果是、则可以忽略2.5.x 的其余部分)

    不知道所提及的列表  

    2.5.8.

    已将 EMC 一致性报告提供给审核人员

    TRX 的 SharePoint 上提供了所有报告  

    2.5.9.

    已向审阅者提供物理层报告

    TRX 的 SharePoint 上提供了所有报告  

    此致、

    Michael。