This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:与 TCA9539-Q1兼容的 PWM 驱动

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441552/tca9539-q1-pwm-drive-compatible-of-tca9539-q1

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCA9539LP5861

工具与软件:

你(们)好  

我想问大家一些关于 I/O 扩展器 IC TCA9539的问题。

每个 I/O 端口是否都与 PWM 驱动兼容?

如果不兼容、您是否有任何兼容的产品?

所需的 I/O 端口数量为18个。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 扩展器没有内置 PWM 功能。

    LP5861是一款具有 PWM 调光功能的18通道 LED 驱动器。