This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232E 是否可以通过 RS232线路供电

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441295/trs3232e-can-the-trs3232e-be-power-via-the-rs232-lines

器件型号:TRS3232E

工具与软件:

您好!

我曾经从市场上的一些 RS232收发器上看到过这一点、但当 RS232线路上有+10V 电压时、芯片是否可以供电、而芯片应该是关闭的?

从 RS232线路到组件 Vcc 的电流是否可能泄漏 ?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    RS232引脚的绝对最大电压为25V (对于接收器引脚(Rin))和13.2V (对于驱动器引脚(DOUT))。 因此、即使收发器未通电、该器件也应能够承受10V 的电压。

    对于漏电流、从技术角度而言、我们仅指定器件上电时的漏电流电气参数。 这意味着我们不能保证器件在未通电时的漏电流。 不过、我相信我们的较新器件在 Vcc 未供电时不会出现漏电问题。 这款器件似乎于2021年进行了重新设计、因此您购买的器件应采用设计较新的裸片。 我仍然建议在您的系统中仔细检查这一点。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。