This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:具有 RMII 的10BaseTX

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441259/dp83848q-q1-10basetx-with-rmii

器件型号:DP83848Q-Q1

工具与软件:

您好!

当 PHY 处于10BaseT 模式时、是否可以使用 RMII? 我们的开关没有所需的 MII 信号。

谢谢!

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    PHY 将在 RMII 模式下以10Mbps 的速率工作。 在 RMII 模式中、时钟源应该为50 MHz 而不是25 MHz。

    此致、

    Melissa