This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UH927Q-Q1 IIC 读取的数据与 DS90UB928Q-Q1发送的数据不一致

Guru**** 2481525 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435023/ds90ub928q-q1-the-data-read-by-ds90uh927q-q1-iic-is-inconsistent-with-the-data-sent-by-ds90ub928q-q1

主题中讨论的其他器件:DS90UB928Q-Q1、DS90UH927Q-Q1

零件编号:DS90UB928Q-Q1

工具 μ 软件:μ μ A

通信问题

我们的系统包括 STM32/927/928和 RH850。 STM32用作 IIC 主设备、RH850用作 IIC 从设备。

DS90UH927Q-Q1 IIC 读取的数据与 DS90UB928Q-Q1发送的数据不一致。  10月生产的 PCBA 上的 DS90UB928Q-Q1替换为5月生产的 PCBA 上的 DS90UB928Q-Q1后、927 IIC 读取的数据与928中的数据一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    请联系分配给贵公司的 FAE、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该从哪个方向进行分析? FAE 仅收集了信息、尚未提供分析方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    我想我们可以尝试以下两种方法:

    1.请按照说明退回一些有问题的芯片: 客户退货|其他信息|德州仪器 TI.com

    2.请 发布好芯片和坏芯片的转储寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我之前提供的信息不正确。 我们使用的是925、而不是927。
     
    925 在工作时具有相同的寄存器数据、在发生故障时具有相同的寄存器数据
    寄存器地址(十六进制):   00    01    02    03    04    05    06       08    09    0A    0B 0C 0D 0E 0F                10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    1A    C6    C7
    数据(十六进制):               18       00 00    FA    80    00    58       36 00    00 00          05    A0 00 00 00 00 00                      00 00 00 10 00       FE   de    AI    A5 00       FF 00    
     
    我们还无法 成功 读取928寄存器数据。
    928到925寄存器数据全部为0xFF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否同时上传925和928的完整配置脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已退回有问题的2块 PSC 芯片。 我提供了925和928寄存器数据。 我想问一下是否有发现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于寄存器转储、这2个不一致的寄存器在 DS90UB925中未使用、而对于0xc4位4、它在读取后被清除。 请稍候再返回芯片分析、他们会联系您。