This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:WAKE 引脚

Guru**** 2481775 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440942/tcan1145-q1-wake-pin

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想问一下 TCAN1145-Q1的 Wake 引脚是否可以这样设计、RC 配置是否满足要求? 客户希望使用该引脚在边沿上实现唤醒。

LCH1_FSIE_PSEC_SW 是一个开关。 要求唤醒接地的下降沿。  悬架电压为9-16V

谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    WAKE 引脚会对下降沿或上升沿做出响应、以记录正确的唤醒事件。 只要电压满足转换时逻辑高电平和逻辑低电平状态所需的阈值(见数据表中的定义)、就会记录唤醒事件并唤醒器件。

    此致、

    Eric Hackett