This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:应用问题。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441193/sn65hvd75-application-issues

器件型号:SN65HVD75

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 SN65HVD75DGKR、
下图显示了原理图、
1、2、3和4引脚直接连接到 MCU、而引脚6和7 (A 和 B)通过连接器与外部进行通信。 同时、5个 SN65HVD75DGKR 芯片通过引脚 A 和 B 以菊花链形式连接。在实际使用中、连接器仅连接导线 A 和 B、从而导致芯片烧毁和引脚7烧毁。
在实验之后、多次尝试热插拔后、不会再出现此问题;当 B 端连接到24V、A 端连接到 GND 时、不会再出现此问题。 我们没有发现芯片烧坏的原因、现在我们希望能帮您诊断烧坏的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我看不到原理图有任何问题。

    损坏了多少个板/单元?

    连接器附近或电路板上是否有任何其他高压线路?

    当 B 端连接到24V 且 A 端连接到 GND 时、未出现此问题。

    为了供将来参考、此器件 A/B 引脚上的绝对最大额定值为16.5V、因此直接在其上面添加24V 可以损坏器件。 我们不建议将器件置于超出绝对最大值的此应力水平下

    有了这种级别的信息、就很难确定根本原因。

    -鲍比