This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:EN 引脚配置和拓扑学问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437460/tca9517-q1-en-pin-configuration-and-question-on-topography

器件型号:TCA9517-Q1

工具与软件:

您好!

我有几个基本问题。

1.可以将 EN 引脚悬空吗? 如果该引脚悬空、器件是否能够完全正常工作

2.数据表中提到了将 B 侧连接到 另一个 B 侧器件时出现的问题。 我没有完全理解这个问题-我认为问题是 B 侧输出的 VOL 为0.5V、由于 B 侧的 VIL 需要为0.43V 或更低、我们无法将 B 侧连接到 B 侧。 我的理解是否正确? 在我的应用中、我们没有多个 I2C 缓冲器。 在这种情况下、只要目标器件的 VoL 小于0.43V、我能否将 B 侧连接到任何目标器件? 我计划将 B 侧连接到电源监控器 IC "UCD9090ARGZR"。 它能够正常工作吗?

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerasamy:

    1.) 否、EN 引脚是 CMOS 逻辑输入、不应悬空、因为该引脚将处于未知状态。 如果未使用、弱下拉电阻可用于将器件保持在低电平状态、并通过外部 GPIO 引脚使 EN 上拉。  

    2.) 是的、没错。 TCA9517-Q1在 B 侧具有输出低电压的静态失调电压(也称为"缓冲低电平")。 它允许器件识别器件的哪一侧驱动低电平以防止内部锁定状态。 B-B 侧连接将不起作用、这是因为第一个器件不会将第二个缓冲器的 VOL 识别为有效低电平、并可能导致争用问题。 在您的情况下、建议 B 侧的器件能够实现比数据表中的 VILC 要求更低的 VOL。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您的答复。 在数据表的第10页方框图下、有一个内部连接到 EN 引脚的上拉电阻器。 如果要始终启用器件、我是否可以让此引脚悬空?

    此致、

    Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerasamy:

    我看到-在您的器件始终启用的情况下、EN 可以保持悬空。 正是在禁用状态的情况下需要额外的设计注意事项、请参阅类似的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284705/tca9517-q1-output-behavior-when-en-l/4871696?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tca9517%252525252525252520float#4871696

    此致、

    插孔