This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS32E-Q1:技术问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440870/trs3232e-q1-technical-questions

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

连接到 C1+/-引脚和 C2+/- PN 的内部功能是什么? 这些引脚是否已连接至内部电荷泵?

此外、数据表上的图4中的 C1、C2、C3和 C4允许的最大工作电压是多少?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    C1+/-和 C2+/-引脚实际上用于内部电荷泵。  

    我们没有在数据表中列出电容器的最大工作电压。 但是、在更坏的情况下、电压最高可达2xVCC。 作为预防措施、我建议使用额定电压至少为10V 的电容器。

    如果这解答了您的问题或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan