This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:FPD3_PORT_STS

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441009/ds90ub941as-q1-fpd3_port_sts

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

团队、

 DUAL_STS_DUAL_STS_P1寄存器(地址= 0x5A)的 FPD3_PORT_STS 仅在 UB941引导期间更新? 还是可以实时更新?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     根据 SER 锁定到 DES 的发送模式检测 FPD3_PORT_STS 的值。 此后、上电并 发送有效时钟和视频、SER 使用 DES 进行锁定(也在数据表的"10.2上电和初始化"部分显示)。

    当器件已在运行并发送视频时、无法更新或更改此信息。 要切换到不同的发送模式(双、单或独立)、器件将需要再次复位和初始化。

    此致、
    Ikram