This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:SPI 协议问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440898/lmh0397-issue-with-spi-protocol

器件型号:LMH0397

工具与软件:

我们在我们的一个 PCB 中使用 LMH0397、我们希望使用 SPI 接口对其进行编程。
我们有编程指南、但其中有几项内容我们尚不能充分理解。
该指南说明您需要发送 RAR 或 RAW、然后是寄存器信息。 它没有指定消息应该是什么样的。
RAR/RAW 是以 ASCII 形式发送的、还是整个消息只是 ASCII 符号、还是其他东西?
当我们尝试发送消息时、我们确实收到了一些回复、但我们不知道它们是否正确、甚至不知道正确的回复是什么样子。
对于读取命令、您只能获得寄存器还是有其他信息用于响应?
我们通读了编程指南、似乎没有关于响应格式的信息。

是否有其他文档包含我们不知道的消息格式信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danijel:

    RAR 或 RAW 使用十六进制格式读取或写入寄存器。

    RAW;地址;值;屏蔽(RAW;FF; 04;04)  

    每个值都是一个可以转换为二进制的十六进制值。 Windows 计算器程序员也是一个很好的资源:

    更多有关 SPI 的信息、请参阅 LMH1229数据表。 有一个部分介绍了 SPI 引脚的预期结果。 术语已从 MOSI 转变为 POCI、从 MISO 转变为 PICO。

    此致、

    Nick