This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:放置

Guru**** 2836150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425926/ds320pr810-placement

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户询问 布局放置建议。 您可以帮助吗?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang、

    在没有客户系统的详细信息的情况下、很难就此提出任何建议。

    我建议客户参考以下应用手册的第4部分、了解一些放置信息: https://www.ti.com/lit/an/snla461/snla461.pdf

    此外、我建议客户使用器件的 IBIS-AMI 模型来通过转接驱动器模拟其系统的通道。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有关于最大允许长度的信息? 放置如下所示。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    允许的布线长度将取决于设计中使用的电路板材料的属性以及系统中高速通道的布线。

    是否有关于建议布局的任何详细信息?

    此外、本应用手册还有助于了解 PCIe 第5 代应用的布局建议:PCIe 第5代的高速 PCB 布局

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此主题帖。