This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:原理图检查

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438563/tusb501-schematic-check

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助检查下面的 TUSB501原理图以及任何需要进行的调整吗

1.请帮助确认 USB3是适用的,对吗?

2.组件的方向性意味着信号 TX 连接到组件的接收端接收端 Rx,对吗?

3. DE\OS\EQ,默认的 PU\PD 是什么?

e2e.ti.com/.../TUSB501-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    1.不确定这里指的是什么。 这些连接器与任何标准 USB-A、B 或 C 连接器都不同。 客户要使用什么应用?

    2.有关 TUSB501Q1器件、原理图中的布线看起来正确。 每个501Q1会将信号从 RX 引脚传递到 TX 引脚。

    例如、如果希望 USB 主机 SSTX 连接到 TUSB501Q1 RX 引脚、TUSB501Q1 TX 引脚应连接到 USB 连接器上的 SSTX。 这将是 TX 信号路径。

    3. 原理图中的 PU/PD 选项看起来不错。 在 电路板制造并经过验证后、应确定实际的理想设置。 通过选择焊接/拆焊这些电阻器、可以适当调整设置。

    4.您的 ESD 二极管上的17V 钳位电压对于我们的器件来说太高了。 我建议使用钳位电压约为3V 至4.3V 的二极管。

    5.您需要使用0.1uF 的电容器对 TUSB501Q1和 USB 连接器之间的发送器进行交流耦合。 使用0201作为这些器件的占用空间大小。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    1.不确定这里指的是什么。 这些连接器与任何标准 USB-A、B 或 C 连接器都不同。 客户要使用什么应用? =>此连接器用于电动汽车应用。

    5.您需要使用0.1uF 的电容器对 TUSB501Q1和 USB 连接器之间的发送器进行交流耦合。 使用0201作为这些器件的占用空间大小。=>我们已经在 TUSB501前端放置了一个0.1µF 电容器 我们是否还需要将一个也放置在后端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您需要在前端和后端将 TUSB501变送器与0.1uF 电容器进行交流耦合 现在、我在两个 TUSB501接收器上仅看到0.1uF 电容器、这是不正确的。 接收器在连接到电缆时应使用0.33uF 电容器:  

    如果0.1uF 接收器电容器是 TUSB501和您的主机之间唯一的电容器、则可以将其保持为0.1uF。 您可以在类似器件 TUSB522P 的数据表中了解实现方法:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    感谢您的建议

    您建议为 TX 使用0.33uF。 我想确认您使用的是0.33uF 吗?

    修改了原理图设计、并删除了 RX 转接驱动器。

    e2e.ti.com/.../p56_2D00_output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议的0.33uF 适用于 TX。 我想确认您使用的是0.33uF?

    0.33uF 位于 TUSB501的 RX 上、位于系统的 TX 路径上。

    2.您仍需要在转接驱动器和连接器之间对 TUSB501的 TX 进行交流耦合。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    所附行是当前的最终行、请再次确认。

    1.它是指 c681\c682\c689\c691更改为0.33u、对吗?

    e2e.ti.com/.../p56_5F00_1120.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您是对的。 如果 USB 主机(CPU)附近有电容器、则需要将 C681/682/689/691更改为0.33uF。

    如果 CPU 附近没有电容器、则可以将这些电容器保留为0.1uF。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    这个共模扼流圈是否应该放置在 TUSB501和 CON 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    是的、您可以在501和连接器之间移动 CMC、以减少信号传输到连接器中的 EMI。

    此致!

    Shane