This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212可以堆叠吗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442136/tusb212-is-tusb212-stackable

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211ATUSB216

工具与软件:

尊敬的团队:

Lenovo 平板电脑团队想知道两个 TUSB212是否可以串联工作(一个在主机中、一个在设备中)、如下图所示?

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    根据信号完整性、可以使用两个串联的转接驱动器。 但是、我们仅建议系统长度超过5米时执行此操作。

    此外、我们推荐使用 TUSB216或 TUSB211A 而不是 TUSB212、因为这些器件具有改进的性能和更好的噪声性能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan