This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:按给定方式进行开关输入检测

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442249/tic12400-q1-switch-input-detection-in-given-fashion

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

以上述方式连接开关。 我们是否能够检查开关状态(关闭和打开)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushank:

    您是否想问您是否可以检测位于两个 IN 引脚之间但不以 GND 为基准的打开或关闭开关?

    如果是、理论上、如果其中一个 IN 引脚配置为拉出电流、而另一个 IN 引脚配置为灌入电流、则这是可行的。  引脚中只有10个器件能够灌入电流、并且需要比电流源极引脚更大的灌电流配置。  

    这两个引脚概念本质上是矩阵模式在器件中的工作方式、因此请查看数据表的那个部分以了解更多信息。  如果您只需以这种方式连接一个开关、则可以使用寄存器配置创建类似的实现、以免矩阵配置中未使用引脚。

    此致、

    Jonathan