This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:无法进入睡眠模式

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441388/tlin1028-q1-failed-to-enter-sleep-mode

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户将通过在没有 MCU 的情况下配置电路来测试电路。

但是、它在待机模式-->正常模式后不会进入睡眠模式。

连接电池电压后、5V_VCC 连接到 EN 引脚、以便从待机模式运行到正常模式。

为了进入睡眠模式、EN 信号已断开、TXD 引脚由 GND 连接。

但是、它尚未更改为睡眠模式、因此 LDO 仍是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    我建议强制将 GND 设置为低电平。

    请注意、原理图未完全显示、我怀疑引脚不是低电平、即在使用上拉电阻时不能开路或悬空。 相反、强制接地并重新验证、因为这将表明有人将线路拉高  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    如果 TXD 引脚首先设置为低电平并且 EN 引脚设置为低电平、则它将处于睡眠模式。

    当 EN 引脚首先为低电平时、由于 tMODE_CHANGE 超过一段时间、它似乎未进入睡眠状态。

    在 tMODE_CHANGE 期间模式更改时、TXD 应始终为低电平、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    您的意思是、如果 EN 首先为低电平、那么它根本就没有进入睡眠模式? 或者它包含了  tMODE_CHANGE 延迟并最终进入睡眠模式?

    包括延迟是预期的。 如果它根本没有进入睡眠模式、我怀疑 TXD 引脚在 设置为低电平之前没有变为低电平(比如上拉电阻会将引脚保持在高电平)、谢谢。

    此致、

    Michael。