This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:建议用于 ESD 保护的什么器件?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442109/tcan330-what-is-recommended-part-for-esd-protection

器件型号:TCAN330
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24

工具与软件:

我正在使用 TCAN330 CAN 收发器、它支持的最大 CAN-H/CAN-L 电压范围为±14V。 为了增加外部 ESD 保护、为确保器件在不受干扰的情况下正常工作、同时提供可靠保护、建议 ESD 二极管的击穿电压(V_BR)为多少?" TI 是否针对特定的 TCAN330建议任何 ESD 保护器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    是的、我们推荐将 ESD2CAN24用于 CAN 应用、谢谢。

    此致、

    Michael