This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:ESRCO

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438237/tlin1028-q1-esrco

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

嗨、团队、

我是否可以知道、在多大频率下、TLIN1028-Q1的输出电容 ESR 要求低于2欧姆? 是100kHz 还是其他测试条件?

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    输出电容器的 ESR 范围列在第5页的数据表中、介于0.001 Ω 至2 Ω 之间。 数据表中也引用了 PSRR、测试条件是在 VCC 和100Hz 上使用10uF 输出电容。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否帮助确认输出电容的 ESR 频率点为100Hz 或100kHz?  因为客户反馈、在市场中很少能找到具有0.001-2欧姆电容的 ESR 的100Hz。 谢谢。

    此致、

    Ivy