This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:关于 SPE PHY (DP83TG720RWRWRHARQ1)的自举功能、和 MCU:如何使用 DP83867和 DP83TG720进行编程?

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441481/dp83tg720evm-mc-about-the-strap-function-of-spe-phy-dp83tg720rwrharq1-and-mcu-how-to-program-with-dp83867-and-dp83tg720

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

1.关于 LED_0、您是否想问一下这个函数是什么?
从器件设置和主器件设置之间有何差异?

2.关于 LED_1设置,您是否想问一下自主功能是什么?

EVM 板 SNLU289中的 MCU 可用作 USB 桥接器并监控 PHY。  仅连接了三个引脚 INT#、WAKE 和 INH。
MCU 如何使用 DP83867和 DP83TG720进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可以在数据表中找到大部分答案: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83tg720s-q1.pdf?ts = 1732214836633&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TG720S-Q1 

    [报价用户 id="626067" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441481/dp83tg720evm-mc-about-the-strap-function-of-spe-phy-dp83tg720rwrharq1-and-mcu-how-to-program-with-dp83867-and-dp83tg720 "]

    1.关于 LED_0、您是否想问一下这个函数是什么?
    从器件设置和主器件设置之间有何差异?

    [报价]

    请参阅数据表第7.4.7.1节"MDI 主模式和 MDI 从模式配置"。 若要建立两个 PHY 的链路、一个必须处于主器件中、另一个必须处于从器件中。  

    [报价用户 id="626067" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441481/dp83tg720evm-mc-about-the-strap-function-of-spe-phy-dp83tg720rwrharq1-and-mcu-how-to-program-with-dp83867-and-dp83tg720 "]

    2.关于 LED_1设置,您是否想问一下自主功能是什么?

    [报价]

    请参阅第 7.4.4节"正常"。

    [报价用户 id="626067" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441481/dp83tg720evm-mc-about-the-strap-function-of-spe-phy-dp83tg720rwrharq1-and-mcu-how-to-program-with-dp83867-and-dp83tg720 "]

    EVM 板 SNLU289中的 MCU 可用作 USB 桥接器并监控 PHY。  仅连接了三个引脚 INT#、WAKE 和 INH。
    MCU 如何使用 DP83867和 DP83TG720进行编程?

    [报价]

    我不知道此图的位置、但 DP83TG720 EVM 的跳线连接到 DP83867的 MDC/MDIO 引脚和 DP83TG720是如何进行编程的。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3.(我们的客户想知道)

    根据方框图 、我们使用 TI 的介质转换器 EVM 板。 两个 PHY 的 MDC/MDIO 信号似乎都由希望配置芯片组的电路板中的 MCU 控制。 MCU 如何 处理这些信号?   (因为仅连接了三个引脚 INT#、WAKE 和 INH。 如何使用 DP83867和 DP83TG720进行编程)