主题中讨论的其他器件:TCAN1043
工具与软件:
您好!
我 在我的设计中使用 TCAN1043ADMTRQ1 ,我 希望 CAN trasciver 尽快进入 Sleeo 模式,但不是通过正常模式。
I 上电 Vsup (启动时冷功率), VCC 和 VIO 正常供电, TCAN1043处于待机模式,因为 EN 和 NSTB 都被47k 电阻下拉。
然后 MCU 将其 IO 引脚控制到此 命令" EN = HIGH Fistly、然后 nSTB =HIGH "、以强制 CAN IC 进入正常模式。
我看到 nFAULT 在 nSTB 变为高电平后变为高电平、但延迟时间约为600ms。
当我通过命令"NSTB=Low, Keep EN=high"控制 CAN 进入休眠模式时,CAN IC 处于休眠模式,我可以观察到 nFAULT 变为高阻抗。
当我重新控制 nSTB=HIGH 时、我的意思是 CAN 收发器从睡眠模式转换到正常模式、nFAULT 在 nSTB 上升沿后仅4us 延迟。
我的问题是:
为什么 nFAULT 在冷电源开启时延迟到 nSTB 上升沿的时间过长?