This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:当输入侧均衡器未使用时

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH0044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441511/lmh0341-when-the-input-side-equalizer-not-using

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件: LMH0044

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用的是 LMH0341解串器 IC。 我们在我的项目中所做的是、我们直接提供 HD-SDI 视频信号、无需任何输入均衡器。

我看到一些没有均衡的参考设计(附加 jpeg)。 同样的事情 iam  连接(连接 jpeg )。每当我连接的视频信号输入,我们都没有得到输出,甚至没有增加任何电流,当我们提供输入信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    大多数 SDI 接口都需要通过均衡器来满足性能要求。 对于 HD-SDI 和 SD-SDI 应用、LMH0044是用于此目的的理想均衡器。 RXIN0+/- 引脚差分100欧姆、因此上述当前原理图配置尚未验证。

    此致!

    Nick