This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:附加抖动技术规格

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS047, DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441117/sn65lvds047-additive-jitter-spec

器件型号:SN65LVDS047
主题中讨论的其他器件: DS90LV047A、SN65LVDS31

工具与软件:

您好!

在 SN65LVDS047上、10kHz 至20MHz 偏移范围内的附加 rms 抖动规格有多大 ps?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SN65LVDS047上似乎没有对该指标进行表征。 但是、 SN65LVDS047是德州仪器(TI)与 DS90LV047A 等效的器件、可用作参考点。

    该应用手册(您操作 LVDS 驱动器和接收器的距离、速度有多快?) 根据 DS90LV047-48A EVM 上经过测试的工作台水平、对5%、10%、20%的抖动测量进行分解。 如果需要5%的抖动容差、请参阅表1的"48"列。 该表很好地比较了其他测试器件(DS90LV011/12A、SN65LVDS31/33、DS90LV047/8A)。  

    抖动容差取决于系统。 在标准应用中、 超过20%的抖动往往会闭合眼图并损坏数据。 DS90LV047A 的特点是抖动20%。 数据表提供了测试程序的概述部分(9.2.2.2)(在20%抖动时的结果、如图16)。

    谢谢!  
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    非常感谢您的答复。
    很抱歉我忘记提及客户的应用程序。 ~使用 SN65LVDS047作为 Δ Σ 100MHz 时钟(而非数据传输)的时钟驱动器。 因此、他们想知道在10kHz 到20MHz 偏移范围内增加多少 rms 抖动。 您有任何关于此的数据吗?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有此器件上的数据、因为它与附加抖动有关。 但是、从上面应用手册博文中的结果可以合理地推断出附加抖动大约为几百皮秒、也在这个博文中建议: (+) SN65LVDS31-E2E:抖动规格-接口论坛-接口- TI EP 支持论坛

    谢谢!
    Amy