This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:具有 UART IC 自动 RS485半双工方向控制的器件接线

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441610/thvd4431-device-wiring-with-uart-ic-auto-rs485-half-duplex-direction-control

器件型号:THVD4431

工具与软件:

您好!

我目前正在构建与 THVD4431多协议收发器的串行接口、与 PCIe UART IC (XR17V354、MaxLinear (former Exar))相连。
UART IC 包含所谓的"自动 RS485半双工方向控制"功能、我想在设计中集成该功能。
据称、UART IC 使用 RTS 或 DTR 引脚将其激活。 (在我的案例中为 L4或 L6)

据我了解、在 RS -485半双工或全双工模式下、这些引脚无关紧要。
我在旧设计中看到、RTS/DTR 引脚与收发器的 DIR 引脚桥接。

我的问题现在是:
1. RTS/DTR 与 DIR 的连接是否也适用于 THVD4431、以实现自动 RS -485功能?
如果是
2.此连接是否会影响 RS -232 3T5R 模式? (我无法在数据表中找到有关 RS -232 3T5R 模式下的 DIR 引脚状态的适当信息)

还是我走错了路?

提前感谢您的回答。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RS -485模式下、您必须将"驱动器使能"信号路由至 DIR 引脚。
    在 RTS-232模式下且要使用 RS 或 DTR 信号时、必须将该信号路由到适当的 L4/L6引脚。

    正如我所知、处于"错误"模式时、DIR 或 L4/L6引脚会被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    克莱门斯是正确的。 此外、只要自动 RS485功能使用 DTR/RTS 上的逻辑高电平启用 RS485驱动器、并使用逻辑低电平将器件置于接收模式、该功能就应该正常工作。

    -鲍比