请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB962-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家:
我们已经提出 ti962连接4摄像头. 现在、客户需要读取帧计数以检测冻结的帧、并检查寄存器 CSI0_FRAME_COUNT_HI /CSI0_FRAME_COUNT_LO
但这些寄存器是共享寄存器、我们不知道哪个 Rx 端口(0-3)出现了此问题。 您可以帮助解决哪个寄存器可以检查此问题吗?
谢谢。
五峰
供参考:
数字 CSI-2调试寄存器共享