This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:需要 PCN

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441413/trs3221e-pcns-required

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

您好!

 在我们发现同一器件的新批次和旧批次之间的电荷泵电路存在一些阻抗差异时、有人可以把所有与 TRS3221EIPWR 相关的 PCN 发送给我吗?

谢谢!

Daryl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是 PCN# 20210720000.1。 但它对阻抗没有任何影响;唯一的变化是热参数(请参阅修订版 B)、并且保证的限值没有变化。

    您应使用建议的电容器值、并尽可能缩短所有电容器布线。 你有什么实际问题吗? RS -232输出的设计目标是仅驱动单个5 kΩ 接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daryl:

    附件是与器件的芯片变更相关的 PCN:

    e2e.ti.com/.../PCN20210720000.1-TRS3221E.pdf

    我们不表征器件引脚之间的阻抗值。 因此、我们无法获得这些数据(也无法获得较旧芯片的特性数据)。

    -鲍比