This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:增益问题

Guru**** 2917100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441485/ds320pr1601-gain-issue

器件型号:DS320PR1601

工具与软件:

您好!

我们使用 Broadcom 的眼图绘制软件来绘制 DS320PR1601转接驱动器的眼图。

到目前为止、我们尝试了所有 EQ 组合、只有少数几种能够链接 gen5、但性能不好。 如果眼睛没有张开、面罩就会被击中。

第一个附件是转接驱动器的眼图、第二个附件是在没有转接驱动器的情况下使用2米 QDD 电缆环路的眼图。

信号应该没有问题。 我不知道驱动器的增益是否不够大。 请参阅 Broadcom 的规格、此处发送的数据为36DB。 DS320PR1601的最大增益似乎仅超过20dB。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能给我们详细介绍一下如何使用转接驱动器进行硬件设置吗? 例如:

    • 此测试是在 TI 评估模块上执行的、还是在客户电路板上的转接驱动器?
    • 什么是主机系统或基板?
    • 根复合体和 Broadcom 端点之间的总插入损耗是多少?
    • 已经测试的"EQ 组合"是什么?
    [报价 userid="472872" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441485/ds320pr1601-gain-issue 我不知道驱动器的增益是否不够大。 请参阅 Broadcom 的规格、此处发送的数据为36DB。 DS320PR1601的最大增益似乎仅超过20dB。[/报价]

    我不确定您的意思是什么-如果 Broadcom 端点遵循 PCIe Gen 5规格、那么在没有额外的信号调节的情况下、它允许根复合体和端点之间的 PCIe 链路中存在高达36 dB 的插入损耗。 因此、Broadcom 很可能会说、如果链路的插入损耗小于36dB、则信号质量应良好、无需使用转接驱动器。 如果链路的插入损耗超过36dB、则无法保证信号质量良好、这时可以使用转接驱动器。

    DS320PR1601增益是 EQ 增强、这不是插入损耗。 在典型用例中、EQ 增强应补偿超过36dB 规格的额外插入损耗。 例如、如果 PCIe 链路的插入损耗为46dB、即高于36dB 乘以10dB、则端点和根复合体可能存在信号质量问题。 然后转接驱动器可通过应用~10dB 的 EQ 增强来补偿~10dB 的插入损耗、从而使端点和根复合体看到可管理的剩余插入损耗量、而 TX/RX 可补偿这些损耗。

    如果此处的测试设置没有大于36dB 的插入损耗、则转接驱动器不太可能显示优势、因为根复合体和 Broadcom 器件本身可以实现良好的链路质量和眼图。 所以我们希望更好地了解情况。

    此致!

    Evan Su