This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER9615:单通道 CSI+1通道 DSI 输入、分辨率2560x1920@30、是否有为此推荐的串行器/解串器解决方案

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES9640, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441199/tser9615-1-channel-csi-1-channel-dsi-input-resolution-2560x1920-30-is-there-a-recommended-serdes-solution-for-this

器件型号:TSER9615
主题中讨论的其他器件:TDES9640DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

1通道 CSI+1通道 DSI 输入、分辨率为2560x1920@30、是否为此推荐串行器/解串器解决方案

TESER9615和 TDES9640是否适合? 这是否需要2组串行和串行芯片? 是否有集成度更高、更简单、更便宜的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    我不确定我是否理解您的问题。 您的意思是说您有一个 SoC、它具有两个输出接口、一个是 DSI、另一个是 DSI? 您正在寻找一个 SER、该 SER 可以在其输入端接受两个信号并将数据发送至 DES、而 DES 又在两个单独的接口(1个 CSI 和1个 DSI)上输出信号?  

    我的理解是否正确? 如果支持、那么我们就没有可支持两种不同信号接口的单一 SER 或 DES。 您可能需要使用2个单一 SER 和2个单一 DES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请帮助我们推荐能够满足我应用要求的2x 单 SER 和2x 单 DES 解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    对于 DSI 输入、您可以使用 DS90UB941AS-Q1串行器。 对于 CSI 输入、您可以使用 DS90UB953串行器。

    对于 DES 建议、我需要知道您的接口类型。 如果您不限于特定接口、我建议您使用以下对:

    DS90UB941AS-Q1串行器--> DS90UB928/48-Q1 --输入 DSI -->输出 oLDI

    DS90UB935/53-Q1串行器 --> DS90UB936/54-Q1 --输入 CSI -->输出 CSI