This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:布局问题

Guru**** 2894430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438146/dp83848c-layout-question

器件型号:DP83848C

工具与软件:

尊敬的 SIRs:  

我正在使用 DP83848C 进行布局、我想知道 PFBOUT 23是否可以通过引脚18和37连接到 IC 下方的导线。  

我有一个空间受限的设计、如果我可以将它们放在 IC 下、这将会有所帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerwin:

    感谢您提交查询、我很乐意提供帮助。 是的、您可以! 相关参考、请参阅 DP83848K-MAU-EK。 Altium 布局文件位于 Design Files 选项卡中。

    请注意这是848 K 该器件型号的 PFBOUT 引脚为19、16和31、而不是23、18和 C 型号为37。

    引脚通过一个过孔从顶层连接到底部(GND)层、并在此处全部连接在一起。

    顶层

    底层

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro、  

    我把它弄出来了:  

    我正在使用一个6层板,因为一些其他的事情我需要添加,对于 RMII 信号长度匹配我有一些问题 TXD0 -TXD1 (约47mm)和 RXD 约37mm ref_clock 是37mm ,我路由信号在顶部和底部和一些低速信号在第4层,你认为长度差异与 TXD 和 RxD 真的很重要? 我读取到某个地方的差值可以是12mm (RXD0和 RXD1匹配、如 TXD0和 TXD1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerwin:

    由于 TX 和 RX 数据引脚都使用相同的 RMII 时钟运行、 因此这可能会导致通信问题。 如果是 MII 或 RGMII、其中 TXD 和 RXD 都有各自的 TX/RX 时钟、我会同意您当前的布局。

    一般经验法则是将数据线保持相对于时钟的100mil 长度匹配。

    此致、

    Alvaro