This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:备选方案

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441992/xio2001-alternative

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: XIO3130

工具与软件:

您好!

我的客户找到 ASM1184替代产品、XIO2001是否适合使用? 谢谢!

ASM1184e-1 PCIe x1 Gen2至4 PCIe x 1 Gen2|祥碩科技股份有限公司

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产 PCIe 开关(XIO3130已停产)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    I echo clemens comment above. XIO3130是 TI 唯一的 PCIe 数据包交换机、但现 已停产。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David/Clemens:

    谢谢!