工具与软件:
嗨、团队:
应用手册中描述了有关有线正弦 信号(使用 M-LVDS 的有线逻辑信令)的一些问题。
1.在图4中、同时将多个器件的输入管脚设为高电平没有问题吗? 这是否会导致器件损坏?

2.图4中的输入引脚可以等效于图1中的开关 A~N。 这种理解是否正确?

此致、
高桥则之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
应用手册中描述了有关有线正弦 信号(使用 M-LVDS 的有线逻辑信令)的一些问题。
1.在图4中、同时将多个器件的输入管脚设为高电平没有问题吗? 这是否会导致器件损坏?

2.图4中的输入引脚可以等效于图1中的开关 A~N。 这种理解是否正确?

此致、
高桥则之
LVDS 发送器有三种输出状态:高电平(Y > Z)、低电平(Y < Z)和空闲;空闲状态通过 DE 进行控制。 在正常的半双工总线上、同时最多有一个发送器处于活动状态。 如果多个发送器处于运行状态并输出不同的值、则总线上的差分电压可能无效。
本应用手册介绍了一种实现有线或信令的机制;这是通过仅使用两种状态(高电平和空闲)来完成的。 (请注意、逻辑输入信号连接到 DE 引脚。) 当多个变送器输出高信号时、差分总线电压仍然有效。
图1只是一种解释、并不对应于实际电路。
您好!
当总线上的器件希望将信号驱动为高电平、而另一个器件驱动为低电平时、可能会出现问题。 这称为总线争用。 如果这些器件同时发送和接收数据、则如果一个驱动为高电平至逻辑"1"(例如电源电压)、而另一个驱动为低电平至逻辑"0"(例如接地)、则可能会发生短路。 在短路的情况下、器件通常在数据表中列出了额定值。 线或方法为信号线和碰撞检测提供等效于所有输出或对所有输出进行门控。
谢谢!
Amy
Amy
以下是其他问题。
如下图所示、我假设图1可以与图4兼容、如下所示。

就这个假设而言,你认为克莱门斯的评论是正确的吗? 如果正确、此操作是否会导致器件损坏?
应用手册介绍了一种实现线或信令的机制;这是通过仅使用两种状态(高电平和空闲)实现的。 (请注意、逻辑输入信号连接到 DE 引脚。) 当多个发送器输出高信号时、差分总线电压仍然有效。[/报价]此致、
高桥则之