This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:串行器/解串器应用连接器建议

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440200/ds90ub927q-q1-serdes-application-connector-suggestion

器件型号:DS90UB927Q-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在研究 PCB 设计   汽车以太网  和  FDP-Link  两个输出信号也被路由到同一个位置  4引脚 D 编码 M12连接器 . 在随附的图中可以看到连接器引脚排列。 鉴于它们具有共同的连接器、我们感到关切  潜在的串扰或 EMI 干扰  建立虚短路。 将汽车以太网和 FDP-Link 放在同一连接器上是否会导致严重的干扰或信号衰减、尤其是在高频下?

谢谢!

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gancay:

    从连接器上看、似乎不是推荐用于 FPD-Link 的连接器。 您针对以太网和 FPD-Link 信号运行的数据速率是多少? 如果仔细布置布线、可能会避免串扰干扰。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、  

    我们使用100BASE-T1 PHY 收发器、因此应支持100 Mbps。 FPD-Link 尚未经过测试、但我们计划使用分辨率为1280 x 800的4通道 LVDS 显示屏。 所以、 我认为它应该 在 900-1900Mbps 之间。

    • 推荐用于 FDP-Link 的连接器是什么、而且我们不能将4引脚 D 编码 M12连接器用于我们的外壳?
    • 信号串扰或干扰是否发生在连接器处或共享电缆内?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gencay:

    对于927器件、我们建议使用 HSD 连接器。 如果使用的是其他连接器、则需要确保连接器符合通道规格预算。 为避免串扰或干扰、我建议将它们布线到不同的层、而不是并联。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    感谢您提供的所有答案。

    最后、C 上是否存在任何问题 连接器侧或共享电缆侧 我们是否同时使用以太网和 FPD-Link?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gencay:

    是的、如果您与 FPD-Link 共享以太网电缆、则会遇到100Mbps 以太网信号产生的串扰。 以太网电缆的屏蔽不正确、且不具有 FPD-Link 速度额定值。 我们建议客户使用 DACAR 535-2电缆。

    亚伦