This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:1GBase-KX 模式自动协商?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434958/tlk10031-1gbase-kx-mode-auto-negotiation

器件型号:TLK10031

工具与软件:

大家好!  

我正在调查 1GBASE-KX 1:1模式下的 TLK10031、但我需要知道此部件是否能够在协商过程中自动协商。  请参阅以下数据表的表7-2。  

TLK10031是否支持启用自动协商的1:1 1GBASE-KX 模式?

谢谢!  

Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    TLK10031支持第73条自动协商、该条款选择10G-KR 或1G-KX 的最高速度。 如果链路伙伴支持第73条并且仅广播1G-KX、则 TLK10031将配置为1G-KX 模式。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    感谢您的快速响应。

    低速端支持哪些接口(1:1 1000Base-KX 模式)以及它们是否需要自动协商。 数据表中图7-2所示的哪些接口专门支持此功能?

    此致、

    Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    自动协商仅在 HS 侧发生。 LS 侧将以3.125Gbps 的速率发送空闲信号、直到准备就绪。 如果 HS 链路在1G-KX 处接通、则 LS 侧将切换到1:1 1G-KX 模式、并且4个 LS 通道中的3个将关闭。  在这种情况下、将选择以下接口。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    感谢您在这方面的帮助。   

     选择哪个接口 低速(LS) 当处于1:1 KX 模式时、会发生什么?

    此致、

    Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    在1G-KX 模式下、TLK 器件将在 LS 侧和 HS 侧收到1.25Gbps 8b/10b 编码数据。

    此致!

    卢卡斯