This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IFVS-EVK:HFBR-5803的替代器件

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442150/dp83849ifvs-evk-replacement-part-for-hfbr-5803

器件型号:DP83849IFVS-EVK

工具与软件:

你好

我有一个项目需要将1GB 以太网(铜线)转换为光纤链路。

我当时使用的是 DP83849IFVS-EVK 开发套件、该光纤转换器被列为 HFBR-5803。 当我搜索该器件时、它会列为"已过时"。 是否有直接更换零部件或是否有安装了新零部件的更新评估套件?

欢迎提出任何建议。 请注意、此项目是为了应对恶劣的环境。

此致

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    感谢您的提问、我很乐意提供帮助。 首先、我想澄清几点

    Unknown 说:
    此项目适用于恶劣环境

    是否有您希望满足的特定要求? 我们有些 器件具有扩展的温度范围和更高的抗扰度应用

    DP83849是较早的器件、因此评估模块可能包含过时器件

    我相信 DP83869HM 这款器件 会满足您的要求。 它在 PHY 本身中内置了以下特性:  

    • -40°C 至125°C 的扩展温度范围
    • 高抗扰度(>8kV)
    • MII、RGMII、SGMII 支持
    • 介质转换器支持(Cu 到 FX)、 速度为100/1000 Mbps

    此致!

    Vivaan