This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:环回测试

Guru**** 2906380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442191/dp83848i-loopback-test

器件型号:DP83848I

工具与软件:

嗨、团队:

使用这块芯片一段时间后、一些产品的数据速率会降低、网速也只有一到2M。 如何对 DP83848进行环回测试?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    DP83848仅支持 MAC 侧环回。 写入寄存器0x000 bit[14]= 1以配置 MAC 环回。

    ——

    此致、

    Hillman Lin