This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:解决短电缆的链路建立问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441972/dp83867ir-to-resolve-link-up-issue-for-a-short-cable

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

嗨、团队:

客户根据 应用手册中的说明进行了寄存器配置 、以解决短电缆的链路建立问题。

他们找到寄存器0x0115的写入值(0x5555)和读回值(0xDDDD)之间的间隙。  

位3、7、11、15似乎是只读的。 是这样吗?  

您能否将0x0115寄存器信息共享给客户、因为我们在数据表中找不到它?

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、俊明山、

    遗憾的是、这些寄存器也是保留的内部调优寄存器。 我们也不提供每个位的详细说明。

    该寄存器 主要用于训练过程。 预计会在链路训练过程后发生变化。  

    是的、您回答正确。 位3、7、11、15为只读位。

    ——

    此致、

    Hillman Lin